请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 我正在使用 TMS320F28388D 为我们的产品实施远程实时固件升级。 现在、我们可以更改 GPIO 引脚以选择引导模式。 因此、不能使用 SCI ROM 引导加载程序。
问题1:F28388等单组闪存器件的实时固件更新示例的可用性是否有更新?
Q2:论坛提到28002x 器件的单组闪存 LFU 示例。 但我找不到示例或任何文档。
您能否提供确切的文档名称和文件夹、以便我在其中找到示例?
谢谢你。