This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否有用于 F28388单组闪存的 LFU

Guru**** 2608375 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1061527/tms320f28388d-is-there-a-lfu-for-f28388-single-bank-flash

器件型号:TMS320F28388D

我正在使用 TMS320F28388D 为我们的产品实施远程实时固件升级。  现在、我们可以更改 GPIO 引脚以选择引导模式。  因此、不能使用 SCI ROM 引导加载程序。

问题1:F28388等单组闪存器件的实时固件更新示例的可用性是否有更新?

Q2:论坛提到28002x 器件的单组闪存 LFU 示例。  但我找不到示例或任何文档。

您能否提供确切的文档名称和文件夹、以便我在其中找到示例?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huey、  

    没有适用于 F2838x 器件的示例。 F28002x 示例离线提供、专家将向您提供有关如何申请该示例的说明。  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    TI 专家尚未与我联系。  对于28002x 示例、我是否可以访问一个名称?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Huey、您能给我发送一封私人 e2e 消息、以便我给您发送详细信息吗?

    谢谢、

    Sira