This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可以板 IDDK 驱动额定电压为12V?的 PMSM

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, BOOSTXL-3PHGANINV, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1061530/could-board-iddk-drive-a-pmsm-whose-rated-voltage-is-12volt

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件: C2000WAREBOOSTXL-3PHGANINVSFRA

路径:C2000Ware_MotorControl_SDK_3_02_00_00\solutions\tdxiddk379d\hardware\IDDK_HwDevPkg_R2.2.1\inumer-3PH

打开逆变器3PH-3Shunt-Diff OCP[R4].sch、如下所示:

注意 到 Inv-bus 的电压范围应为150至300伏、 但我的 PMSM 额定电压为12伏。

那么、电路板 IDDK 能否驱动额定电压为12V?的 PMSM。如果是、如何驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDDK 中的逆变器开关具有大于3V 的组合压降和更高的死区(2us)。 使用这样的低电压电机、您可能无法获得很好的结果。 您可以为此类低电压电机使用任何 C2000 Launchpad 和 GaN Booster Pack (BOOSTXL-3PHGANINV)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、TI 仅在 IDDK 中提供有关 FCL 的详细描述。

    我想知道 、是否有一些数据表介绍如何验证 FCL 并在 C2000 Launchpad 和 GaN Booster Pack (BOOSTXL-3PHGANINV)中逐步构建适用于低压电机的相应项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、如果您已下载最新的 SDK、则可以在 IDDK 之外的其他地方找到示例。

    看看  

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_03_00_00\solutions\boostxl_3phganinv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,您是不是指路径 C2000Ware_MotorControl_SDK_3_03_00_00\solutions\boostxl_3phganinv?中的数据表“sraco3_dual_axis_dote_control_wo_fcl_sfra_pdf”

    顺便说一下,是有关适用于低压电机的 FCL 的唯一数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 FCL 的低电压平台基准。