This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:如何在 VREFHI 从 VDDA+0.3V 降低后恢复 ADC?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1061661/tms320f280023-how-to-recover-adc-after-vrefhi-reduced-from-vdda-0-3v

器件型号:TMS320F280023

客户报告说、如果为  VREFHI 提供3.9V 电压、则 ADC 无法按预期工作。 VREFHI  从3.9V 降低到3.3V 后、ADC 的运行不正常、AD 结果显示了随机值。  

在这种情况下、是否有检测和恢复 ADC 的方案? 他们担心在实际应用中、外部电压无法保持预期的稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    请注意、根据器件规格、VREFHI 不应超过 VDDA。  3.9V 的 VREFHI 也超过了3.63V 的最大 VDDA 规格、并且这个 VREFHI 条件不是 ADC 支持的运行模式。  这种情况将导致 ADC 工作异常

    请建议客户将 ADC VREFHI 保持在规定的规格内。

    此致、

    Joseph