请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280023 客户报告说、如果为 VREFHI 提供3.9V 电压、则 ADC 无法按预期工作。 VREFHI 从3.9V 降低到3.3V 后、ADC 的运行不正常、AD 结果显示了随机值。
在这种情况下、是否有检测和恢复 ADC 的方案? 他们担心在实际应用中、外部电压无法保持预期的稳定。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户报告说、如果为 VREFHI 提供3.9V 电压、则 ADC 无法按预期工作。 VREFHI 从3.9V 降低到3.3V 后、ADC 的运行不正常、AD 结果显示了随机值。
在这种情况下、是否有检测和恢复 ADC 的方案? 他们担心在实际应用中、外部电压无法保持预期的稳定。