This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SCI 通过 USB 与 PC 之间的串行通信

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1133754/tms320f28379d-sci-serial-communication-over-usb-to-pc

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在尝试28379D 控制卡上的 SCI 回送示例。  当我使用 Putty 终端连接到 GPIO28、29并将 COMM 配置为调试器所连接的 XDS 串行端口时、该示例效果良好。 我尝试使用单独的 USB 转串行 DB9适配器、但似乎正在将垃圾数据加载到终端窗口。 我尝试了两件事:

1) 1)已尝试通过 DB9连接器连接到实验套件引脚分配上的 GPIO28 29引脚、并将 COMM 配置为新的 Comm 端口

2)已尝试将串行通信通道更改为 sci-b、并已更改引脚排列并再次通过 DB9连接器连接。  这也在下载相同的垃圾数据。   

是否无法通过单独的 USB 转串行适配器连接到电路板? 或者是否需要任何其他配置?

非常感谢、

Aditya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    [引用 userid="446852" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1133754/tms320f28379d-sci-serial-communication-over-usb-to-pc ]2)尝试将串行通信通道更改为 sci-b,并更改了引脚排列,并再次通过 DB9连接器连接。  这也正在下载相同的垃圾数据。[/报价]

    您是否确认 TX 引脚上有数据正在传输? 您是否能够在 TX 引脚上放置示波器并监控输出? 如果您看到数据、则您之后的连接出现问题、我可能无法提供帮助、因为这与您的应用/硬件相关。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    感谢您的建议。 这对调试非常有帮助。 我将 DSP 设置为仅发送(与示例中的发送和接收相反)、现在我可以看到 GPIO TX 正在发送我可以在示波器上看到的数据。 我猜是我使用的 USB 转232适配器无法正确处理数据。  是否有推荐的 USB 转串行适配器用作适配器、而我的适配器可能具有可能导致问题的预定义设置。

    谢谢、

    Aditya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    [引用 userid="446852" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1133754/tms320f28379d-sci-serial-communication-over-usb-to-pc/4208099 #4208099"]是否有一个推荐的 USB 转串行适配器作为适配器使用,而我可能具有可能导致问题的预定义设置。

    我很高兴调试很有用。 遗憾的是、我们没有能够推荐的 USB 转串行适配器。

    此致、

    Marlyn