您好!
我正在尝试28379D 控制卡上的 SCI 回送示例。 当我使用 Putty 终端连接到 GPIO28、29并将 COMM 配置为调试器所连接的 XDS 串行端口时、该示例效果良好。 我尝试使用单独的 USB 转串行 DB9适配器、但似乎正在将垃圾数据加载到终端窗口。 我尝试了两件事:
1) 1)已尝试通过 DB9连接器连接到实验套件引脚分配上的 GPIO28 29引脚、并将 COMM 配置为新的 Comm 端口
2)已尝试将串行通信通道更改为 sci-b、并已更改引脚排列并再次通过 DB9连接器连接。 这也在下载相同的垃圾数据。
是否无法通过单独的 USB 转串行适配器连接到电路板? 或者是否需要任何其他配置?
非常感谢、
Aditya