This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:关于 VDD 去耦能力的确切值

Guru**** 2536350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1055324/tms320f28375d-regarding-the-exact-value-of-the-vdd-decoupling-capacity

器件型号:TMS320F28375D

各位专家、您好!

我想知道 VDD 去耦能力的确切值。

如何估算连接到 VDD 的去耦容量的确切值?

我想知道如何使用上面描述的黄色标记部分。  "去耦电容的确切值应由您的系统电压调节解决方案确定"

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    允许使用大于约20uf 的任何器件、并将支持 F28375D 器件。

    有时、电源器件的输出端需要"X"电容以确保稳定运行、如果是这种情况、可以使用大于20uF 的值。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科迪-圣、您好!

    感谢您提供信息。

    我想知道估算所需电容值的方法。 您是否有任何文档?

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    如果电压调节器件没有输出电容器。 要求、请使用20uF。

    如果电压调节器件支持输出电容器。 >=18uF 使用电压调节器件数据表指定的值。

    如果电压调节器件建议使用输出电容器。 然后选择支持更大输出电容的新电压调节器件。

    我选择了18uF、因为该规格指示"接近20uF"、该规格中有一些裕度、因此18uF 或更高的裕度是可以的。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科迪-圣、您好!

    感谢您提供信息。

    我理解得非常好。

    此致、
    Sasaki