请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、支持团队
我的客户有以下问题:
我想使用将程序下载到 TMS320f28377闪存、但我没有仿真器。
那么、如何使用 UART 功能下载程序呢?
以及需要哪些工具?
非常感谢。
此致、
Yuki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、支持团队
我的客户有以下问题:
我想使用将程序下载到 TMS320f28377闪存、但我没有仿真器。
那么、如何使用 UART 功能下载程序呢?
以及需要哪些工具?
非常感谢。
此致、
Yuki
您好、Yuki、
C2000Ware 中有一个 SCI 闪存内核示例、可用于将映像下载到闪存中。 需要将引导引脚设置为 SCI 引导以将闪存内核下载到 RAM 中、并且此闪存内核可用于将映像写入闪存。 这些示例位于 C2000Ware_xx\device_support\f2837xd\examples\dual\F2837xD_sci_flash_kernels
另请参阅 SCI 闪存内核应用手册: www.ti.com/lit/sprabv4。 这说明了闪存内核功能。
谢谢、
Anu