This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何使用 UART 功能下载程序?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1055350/tms320f28377d-how-to-use-uart-function-to-download-the-program

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我想使用将程序下载到 TMS320f28377闪存、但我没有仿真器。
那么、如何使用 UART 功能下载程序呢?
以及需要哪些工具?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    您可以使用 SCI 引导加载选项将 SCI 引脚上的数据下载到闪存中。 我会将您的问题发送给我们的固件团队、他们可以为您提供进一步的帮助。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、  

    C2000Ware 中有一个 SCI 闪存内核示例、可用于将映像下载到闪存中。 需要将引导引脚设置为 SCI 引导以将闪存内核下载到 RAM 中、并且此闪存内核可用于将映像写入闪存。 这些示例位于 C2000Ware_xx\device_support\f2837xd\examples\dual\F2837xD_sci_flash_kernels

    另请参阅 SCI 闪存内核应用手册: www.ti.com/lit/sprabv4。 这说明了闪存内核功能。  

    谢谢、  

    Anu