请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28375S-Q1 您好!
我有两个 PWM 通道、我希望将它们与外部信号同步。 对于 ePWM 的通道1、我有一个用于同步的信号;对于 ePWM 的通道2、我有一个用于同步的不同信号。 我找不到实现这一点的方法。 请帮帮我。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有两个 PWM 通道、我希望将它们与外部信号同步。 对于 ePWM 的通道1、我有一个用于同步的信号;对于 ePWM 的通道2、我有一个用于同步的不同信号。 我找不到实现这一点的方法。 请帮帮我。
谢谢!
尊敬的 Maida:
我们不提供将 EPWM1A 与信号同步的原生方法、也不提供将 EPWM1B 与其他信号同步的原生方法。 但是、您可以 将 EPWM1X 与信号同步、将 EPWM4X、EPWM7X 或 EPWM10X 与另一信号同步。
EXTSYNCIN1和 EXTSYNCIN2是外部信号、可用作 EPWM1、EPWM4、EPWM7和 EPWM10的同步源。
此致、
Marlyn