This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S-Q1:ePWM 外部同步

Guru**** 2930180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1053080/tms320f28375s-q1-epwm-external-synchronization

器件型号:TMS320F28375S-Q1

您好!

我有两个 PWM 通道、我希望将它们与外部信号同步。 对于 ePWM 的通道1、我有一个用于同步的信号;对于 ePWM 的通道2、我有一个用于同步的不同信号。  我找不到实现这一点的方法。 请帮帮我。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maida:

    我们不提供将 EPWM1A 与信号同步的原生方法、也不提供将 EPWM1B 与其他信号同步的原生方法。 但是、您可以 将 EPWM1X 与信号同步、将 EPWM4X、EPWM7X 或 EPWM10X 与另一信号同步。  

    EXTSYNCIN1和 EXTSYNCIN2是外部信号、可用作 EPWM1、EPWM4、EPWM7和 EPWM10的同步源。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marlyn!