This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:需要有关使用 MATLAB Simulink 模型在 C2000电路板中实现 S_R 触发器的信息

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1053519/launchxl-f28379d-need-information-regarding-s_r-flip-flop-implementation-in-c2000-board-using-matlab-simulink-model

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

尊敬的团队:

是否可以 使用 MATLAB Simulink 模型在 C2000电路板中实施 S_R 触发器?

我在 Matlab 中开发了以下模型并在 C2000电路板中刷写了代码、但无法 通过 C2000电路板 GPIO 引脚看到任何 PWM 响应。

注意:在 Matlab Simulink 中、获取 Q 的输出响应

如果我们无法在 C2000电路板中直接使用 Matlab S-R 触发器、请建议是否有其他替代方案。

MATLAB 信号构建器块是否适用于 C2000电路板?

谢谢、

Pratyay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratyay、

    我将联系 MathWorks 团队来帮助解决这一问题。 我们应该期待明天作出反应。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratyay、

    S-R 触发器块不支持代码生成。 您可能需要考虑在您的模型中手动实施此功能。
    2.信号生成器块支持代码生成。  

    有关更多详细信息、请参阅 MATLAB 文档。

    此致、
    RAM ALA。