请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 尊敬的团队:
是否可以 使用 MATLAB Simulink 模型在 C2000电路板中实施 S_R 触发器?
我在 Matlab 中开发了以下模型并在 C2000电路板中刷写了代码、但无法 通过 C2000电路板 GPIO 引脚看到任何 PWM 响应。
注意:在 Matlab Simulink 中、获取 Q 的输出响应
如果我们无法在 C2000电路板中直接使用 Matlab S-R 触发器、请建议是否有其他替代方案。

MATLAB 信号构建器块是否适用于 C2000电路板?
谢谢、
Pratyay