This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:选择引脚作为 tripzone 中断。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052962/tms320f280041c-selecting-pins-as-tripzone-interrupt

器件型号:TMS320F280041C

大家好、

您能给我们介绍一下跳闸区域的引脚。 我们的客户目前正在使用 F280041CPMS MCU、需要选择 一些引脚作为 tripzone 中断、但我们找不到哪些引脚适合分配为 tripzone 中断?

感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何 GPIO。 信号通过输入 XBAR。 您可以使用 TZ 或 TRIPIN 信号、这些信号来源于输入 XBAR。