This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:ADC-D 有问题

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1051141/tms320f28379s-problem-with-adc-d

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我们使用 TMS320F38379S 制作了控制板在测试过程中、除 ADCD 外、所有 ADC 均正常工作。 即使我们没有提供任何输入、它也会饱和。 我们测试了所有信号调节电路、一切正常。 进入微控制器的信号是正确的。 但在控制器内部、会发生一些问题。 是否会因为存储器映射问题而发生? 即、我们应该编辑 CMD 文件中的内容吗? 或者、这是否是芯片的问题? 我们无法解决这个问题。
我们期待您提出宝贵的建议。

谢谢、此致

Aruni J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁尼

    您能否在 C2000Ware C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f2837xs\examples\cpu1\adc 中运行 adc_ex1_soc_software 示例?  这使用 ADC A 和 D (默认为 D2/D3通道)、如果您使用此示例、但仍然看到问题、我们可以知道固件正常、并在硬件侧查看更多内容。

    最棒的

    Matthew