请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379S 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我们使用 TMS320F38379S 制作了控制板。 在测试过程中、除 ADCD 外、所有 ADC 均正常工作。 即使我们没有提供任何输入、它也会饱和。 我们测试了所有信号调节电路、一切正常。 进入微控制器的信号是正确的。 但在控制器内部、会发生一些问题。 是否会因为存储器映射问题而发生? 即、我们应该编辑 CMD 文件中的内容吗? 或者、这是否是芯片的问题? 我们无法解决这个问题。
我们期待您提出宝贵的建议。
谢谢、此致
Aruni J