This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:时钟要求文档

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048588/tms320f28069-clock-requirement-document

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28069C2000WARE

大家好、

启用外部时钟后、TMS320F28069UPZPS 出现了一些奇怪的问题。  很少有电路板能与外部时钟良好配合使用、但大多数电路板在启用外部时钟后会出现问题。  

问题描述:

  • 内部时钟:好的、CAN 通信正常
  • 外部时钟作为参考、PLL:30MHz*6/2、内部振荡器打开:电路板定期复位
  • 释:在一个非常具体的配置中(删除了延迟、删除了 ADC 校准、连接了调试器、缓慢步进、电路板曾经运行过)

如果数据表中的信息有一个附加的信息,请提供时钟要求文档,并查看以下信息,并告诉我们我们是否没有在此处执行任何操作?

数据表: TMS320F2806x 微控制器数据表(修订版 J)(TI.com)

使用的外部晶振:ECS-300-20-3X-EN-TR (ECS Inc),供应商器件型号 XC1801CT-ND。

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、

    我复制了 F2806x 数据表中的一个部分、但晶体的最大输入频率上限为20MHz。  这就是您提到的30MHz X 型出现问题的原因; 内部反馈电路无法以该速度振荡。

    有两种选择:将 X Tal 更改为20MHz (您仍然可以使用 PLL x9/2获得90MHz C2000)或切换到预设振荡器(仅限 X1连接)、该振荡器支持高达30MHz 的频率。  这将绕过振荡电路。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能否向我们提供您的团队已经测试过的20Mz Crystal 器件型号(来自演示板,或者我们可能已经完成并得出此 DSP 最佳晶体及其调谐条件的实验),以便我们不需要参与晶体调谐活动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 TMDSCNCD28069评估板上使用 Abraacon 提供的此部件: https://www.digikey.com/en/products/detail/abracon-llc/ABM3B-20-000MHZ-10-1-U-T/687825?WT.z_se_ps=1&s=N4IgTCBcDaIMwAYEFoAcYCMAWZHkDkAREAXQF8g

    原理图和 BOM 位于此处:C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28069\R1_1\

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我无法访问原理图。  您能否共享整个工作时钟设计,包括任何电阻器、电容器 CL1、CL2。 这是因为我们希望通过使用来自 TI 的相同(已知工作)设计来节省时钟调优时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJ、

    我要附上完整的原理图、第3页上有时钟电路。

    e2e.ti.com/.../F28069controlCARD_5F00_SCH_5B00_R1.1_5D00_.pdf

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    抱歉- 您能否共享此板的 BOM 以验证 X1。 -此信息位于何处? 我们希望准确复制它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJ、

    时钟电路位于第3页的左下角、已连接 BOM;X1和 C30/C31是组件。

    e2e.ti.com/.../F28069controlCARD_5F00_BOM_5B00_R1.1_5D00_.xls

    最棒的
    Matthew