Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
主题中讨论的其他器件:DRV8301-69M-KIT、 MOTORWARE
您好!
我们使用 TI 的 DRV8301-69M-kit 在速度和扭矩控制基础上实现了用于位置控制的 InstaSPIN 运动。
我们有旋转变压器并使用 ADI 的 RDC 芯片、该芯片模拟 eQEP 并将其直接馈送到 DRV8301-69M-kit 以进行位置控制。
我们在实验室和流量环路中测试了我们的电机系统、运行良好。
当处于位置控制时、它抵制电机轴的变化。
在旋转时、它在流量环路测试期间运行良好。
我们将查看 IQ 电流、并发现它会由于转矩的变化而振荡。
这是有道理的。 然而、当运行在开路负载测试(仅限电机)时、它仍然能够正确旋转和停止。
电流实验室电源的电流消耗看起来非常合适。
我们捕获从控制环路计算出的 IQ、并以10Hz 间隔输出。
即使在负载开路(电机处于空气中且轴上未连接任何元件)时、此 IQ 似乎也会振荡很多、速度反馈几乎与目标速度相同。
请参见下图。
当电机静止时、IQ 会稍微振荡(RMS 可能是恒定的)。
但当电机旋转时、它会振荡很多。
这就是我们捕获 IQ 的方法:


您能否提供任何有关电机运行时 IQ 为何如此振荡的输入?
谢谢、
Henry