您好 Champ、
我正在向我的客户提出要求。
我是否可以确认 GPIOB (GPIO 36和38)中的保留字段如果写入 为0/1 (访问该引脚)、是否会导致 MCU 出现任何问题?
客户倾向于 以一个字节的方式访问 GPIO32 ~ 39。 遗憾的是、其中有两个保留字段。
他们在调试代码时遇到问题、它将在这里停止。
作为 TRM 页面。 869注意事项提到不允许这样实施。 我是对的吗?
此外、客户希望在编程时保持 GPIOA 和 GPIOB 的相同设置、一次以字节的形式访问 GPIO。
他们不想一次性设置 GPIO32 ~ 39 (36和38除外) 。 它不仅保持代码整洁、还缩小了代码大小。
有没有建议避免这种情况或采取任何方法来满足他们的愿望?
感谢你的任何帮助。 谢谢!
BR、Johnny