This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:访问保留的 GPIO

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1042728/tms320f280049c-access-reserved-gpio

器件型号:TMS320F280049C

您好 Champ、  

我正在向我的客户提出要求。

我是否可以确认 GPIOB (GPIO 36和38)中的保留字段如果写入 为0/1 (访问该引脚)、是否会导致 MCU 出现任何问题?

客户倾向于 以一个字节的方式访问 GPIO32 ~ 39。 遗憾的是、其中有两个保留字段。

他们在调试代码时遇到问题、它将在这里停止。  

作为 TRM 页面。 869注意事项提到不允许这样实施。 我是对的吗?

此外、客户希望在编程时保持 GPIOA 和 GPIOB 的相同设置、一次以字节的形式访问 GPIO。

他们不想一次性设置 GPIO32 ~ 39 (36和38除外) 。 它不仅保持代码整洁、还缩小了代码大小。

有没有建议避免这种情况或采取任何方法来满足他们的愿望?

感谢你的任何帮助。 谢谢!

BR、Johnny

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿写入任何保留位。 可能只有内部 TI 连接导致问题。

    如果有未绑定的 GPIO、它们仍可在应用中使用。

    检查保留的值、如果它为0、则继续执行完整的字节访问、但将0写入该位。 如果为1、请确保字节访问写入1。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nina、

    我是否可以确保在 F28002x 和 F28003x 上也会发生这种情况,对吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    感谢您的回复。

    我要求这样做是因为客户询问 GPIO 中的保留位。

    下面是 TRM 的快照、两个保留位假设为 GPIO36和 GPIO38。

    根据您的解释、这两 个保留位 用于所使用的内部 TI 连接。  

    但是、客户觉得这是一个 DSP 硬件错误、并询问我们是否有一个 IC 硬件计划来修复它。

    根据您的回复、我认为这不是问题。 请问您对客户的想法有什么看法?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的 GPIO PINMUX 中是否提供 GPIO36和 GPIO38?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO36和 GPIO38不可用。 将这些值保留为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    谢谢、我很清楚您的说法。 这份声明站在我们一边、向客户解释。

    如果用户 确实意外地将这些保留位写为1,是否对 MCU 的所有方面都没有影响?  

    但是、客户 希望获得 TI 的保证。   向竞争对手保证不会从客户那里获得反馈。

    我可以帮您检查所有保留位、如 GPIO36、GPIO38和 GPIO60~63、但实际上根本没有真正的 GPIO 吗?

    此外、GPIO36和 GPIO38目前处于 GPIO PINMUX 中间、针对客户的这一问题、TI 是否有任何预防机制或措施来在未来的设计中将这两个位移回后面?

    感谢你的帮助。 我对此表示赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能保证这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    我们无法在整个 TRM 中对保留的寄存器/字段进行总括声明。  其中一些可能会对器件产生影响、不应写入。

    但是、我可以确认 GPIO 寄存器中是否存在 GPIO、这些是未实现的寄存器。  写入它们不会对器件产生意外影响。

    此致、
    Jason