This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:具有 UIA-Logger 的 SYS/BIOS

Guru**** 2602955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048863/tms320f28388d-sys-bios-with-uia-logger

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

我想使用 UIA-Logger 构建一个 Sys/BIOS 项目、但我没有使其运行。 起始点是 该处理器(CPU1)的 Sys/BIOS\TI 目标示例\典型示例。

在下一步中、我添加了 UIA。

当我构建项目时、我会收到以下错误消息:

问题是什么? 同样的过程适用于 TMS320F28377S。 您将在以下 ZIP 容器中找到我的完整项目。

e2e.ti.com/.../RTOS_2D00_Test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将您的项目设置从 FPU64切换到 FPU32、它能够生成。 C:\ti\UIA_2_30_01_02\docs\devices.html 中未列出 F2838x、因此可能从未更新过以支持具有 FPU64的 C2000器件。

    《系统分析器用户指南》中提供了有关如何重建 UIA 的说明。 您可能能够弄清楚如何将 ti.targets.elf.c28_float64目标添加到 UIA 并自行重建、但遗憾的是、它未得到官方支持、我们目前没有添加它的计划。

    惠特尼