Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335, SM320F28335-EP
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28335、
尊敬的 TI 支持团队:
查看 F28335controlCARD HWDevPkg PGF [R1.0]文档、尤其是 TMDSCNCD28335文档编号(其中使用了 F28335 PGF/PTP 微控制器)、我注意到铁氧体集成在所有电源引脚:L1-L18上。 铁氧体与 C28和 C29共同创建了一个非常高效的低通滤波器、用于阻断 uC EMI 噪声、并将其耦合回电源线。 
在当前设计中、我们计划使用 SM320F28335-EP 微控制器、我们想了解铁氧体去除对电磁发射噪声的影响。
1) 1)这些铁氧体是否必须与 以150MHz 内部时钟运行的 SM320F28335-EP 搭配使用?
2) 2)所有电源引脚组- VDIO33/VDD18/VDADC18上是否需要这些铁氧体?
3) 3)这些铁氧体在多大频率范围内非常高效? 演示板上是否有带/不带铁氧体的 EMI 结果?
感谢您的支持、
Dragos