This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:测量电流上升和下降时间

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048460/tms320f280025-measure-current-rise-and-fall-time

器件型号:TMS320F280025

大家好、  

我的客户希望测量电感负载上的电流上升和下降时间。 采样频率应在10kHz -~800Hz (100us- 1.2ms)范围内。

是否可以将 eCAP 模块与比较器(CMPSS)连接以进行此测量、或者是否可以通过 C2000实现此功能的更好解决方案。   

谢谢你  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是的、使用 CMPSS + ECAP 组合绝对可以做到这一点。 将电感电流转换为电压并将其馈入 CMPSS。 CMPSS 输出可作为输入选项提供给 ECAP。 请告诉我们这是否不清楚。