请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 大家好、
我的客户希望测量电感负载上的电流上升和下降时间。 采样频率应在10kHz -~800Hz (100us- 1.2ms)范围内。
是否可以将 eCAP 模块与比较器(CMPSS)连接以进行此测量、或者是否可以通过 C2000实现此功能的更好解决方案。
谢谢你
1月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望测量电感负载上的电流上升和下降时间。 采样频率应在10kHz -~800Hz (100us- 1.2ms)范围内。
是否可以将 eCAP 模块与比较器(CMPSS)连接以进行此测量、或者是否可以通过 C2000实现此功能的更好解决方案。
谢谢你
1月