This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:BLDC 环路

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1047983/drv8301-69m-kit-bldc-loop

器件型号:DRV8301-69M-KIT

尊敬的 TI 团队:

我们使用 BLDC 模式来运行电机。 但我们注意到,当从 FASTtoBLDC 和 BLDCto FAST 进入时,有20个计数(gHall_BLDC_Cnt)。  如何将该值定义为20。 我们是否需要微调  gHall_BLDC_Cnt 值 、或者该值 在整个系统中是恒定的。  

if (_IQabs (speed_est_pu)< gHall_speed_FastToBldc_low_pu)//快速至霍尔

if (gHall_Flag_EnableBldc = false)

if (gHall_BLDC_cnt > 20)

gHall_Flag_EnableBldc =真;
GHall_BLDC_Cnt = 0;

if (gHall_Flag_CurrentCtrl = true)//扭矩控制模式

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用霍尔传感器根据 PWM 频率和最大运行速度来调整该值。 该值仅用作迟滞、以避免错误的开关。