This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:电流波形中的电机振动和失真

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1046526/tmdshvmtrinspin-motor-vibration-and-distortion-in-current-waveform

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069

您好!

我在  TMDSHVMTRINSPIN 上使用 TMS320F28069 (支持 Instaspin 的微控制器)运行 INSTASPIN。

电机参数估算后、电机平稳运行、最高可达1250 rpm。 电机开始振动且电流波形失真(图像已连接)之后。

我使用的是0.25Hp 感应电机、具有额定电压为230VAC/60Hz 的4个磁极。

请建议一种解决此问题的方法

此致、

Rishabh P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照实验室用户指南再次识别电机参数。 请注意、必须锁定转子以识别 RR 和 LS、如实验用户指南中所述。

    由于电机速率频率为60Hz、因此1250rpm 高于额定频率。 如果您想以更高的速度运行电机、则必须增加直流总线电压。