请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRINSPIN 主题中讨论的其他器件:TMS320F28069、
您好!
我在 TMDSHVMTRINSPIN 上使用 TMS320F28069 (支持 Instaspin 的微控制器)运行 INSTASPIN。
电机参数估算后、电机平稳运行、最高可达1250 rpm。 电机开始振动且电流波形失真(图像已连接)之后。
我使用的是0.25Hp 感应电机、具有额定电压为230VAC/60Hz 的4个磁极。
请建议一种解决此问题的方法

此致、
Rishabh P.