Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDM-02002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-02002 主题中讨论的其他器件:SFRA、
闭合电压环路的 SFRA 开环图、初级功率流的秒数(测试条件:Vprim 400V、VSEC 320V、功率 1kW、Fsw 500kHz)

我根据 TIDM-02002的设计制作了一个 PCB
为什么波形在1kHz 至10kHz 范围内振荡如此之多、