This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:测量电压环路的 SFRA 受控体

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1045036/tidm-02002-measure-sfra-plant-for-voltage-loop

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件:SFRA

闭合电压环路的 SFRA 开环图、初级功率流的秒数(测试条件:Vprim 400V、VSEC 320V、功率 1kW、Fsw 500kHz)

我根据 TIDM-02002的设计制作了一个 PCB

为什么波形在1kHz 至10kHz 范围内振荡如此之多、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 用于电压环路的 Lab2测量 SFRA 受控体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TI  在 “ZHCU647C”中的测试波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的控制环路带宽似乎有点低。 您的增益裕度可能大于它所需的值。 我会尝试将您的控制环路重新调整到、看看增加带宽是否有帮助。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何进行调整以解决此问题、固件或硬件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先调整补偿器 B0 B1、B2、A0、A1、 答2. 这可以通过补偿设计器来完成、并应在本文档中概述: https://www.ti.com/lit/ug/tidueg2c/tidueg2c.pdf?ts=1634602612274 

    此致、
    Cody