This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:PFC 电流和直流总线电容器电压中的尖峰

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043395/tmdshvmtrinspin-spikes-in-pfc-current-and-dc-bus-capacitor-voltage

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

大家好、

我正在研究 TMDSHVMTRINSPIN、并尝试在 PFC 和电机控制方面进行相同的工作。

下图显示了在套件上具有电阻负载的标么值下的直流总线电容器电压和 PFC 电流波形。

直流总线电压:120V

负载电阻:50欧姆

我能够实现功率因数校正、但 PFC 电流在上升沿和下降沿具有尖峰。  

我的问题是、是什么会导致图像上用红色标记的失真。  请有人指出 问题或可以帮助我进行调试的 A 方向。

电容器电压也会出现一些非周期性的小电压突降。 是预期的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人对此有任何更新吗?

    谢谢、

    Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们很快就会有人对此采取后续行动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么 TI 参考代码来实现 PFC? 或您自己的代码? 您是否检查交流电压感应信号是否有噪声? 您是否曾尝试将示波器与电流和电压探头一起使用以监控电流和电压?

    请您分享更多信息、以帮助我们了解您的问题吗?