This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:错误-1044

Guru**** 2927040 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1044786/tms320f28076-error--1044

器件型号:TMS320F28076

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 F2807x 示例程序。 请参阅以下客户查询以供参考。 非常感谢。

我使用 TMS320F28076制作了自己的电路板。 我使用 XDS110 调试探针进行编程。 我使用20引脚 JTAG 连接。

当我将 trst 引脚置为高电平时、我可以成功验证与电路板的连接。 但当我尝试闪存 F2807x 的示例程序时

LED_ex1_blinky 比我收到以下错误。  

C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.4.0.00129)  
C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1135 @ 0xB649)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.4.0.00129)  
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序。

您能给我一个解决方案吗? 如何在板上刷写程序?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    这是否仅在您尝试在器件上加载闪存时发生? 如果您将代码加载到 RAM 中、问题是否仍然发生? 您能否共享"验证连接"测试的日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    当我尝试将示例程序上载到 RAM 或闪存中时。 我在此处所附图片(Untitled-2.png)中得到了错误。


    在调试模式下、它一直工作、直到内存映射完成。
     当我在调试模式下按"恢复"按钮时、会显示图片中所示的错误。(Untitled-2.png)
    我在 Get 模式下使用控制器。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    请让您的客户测试 JTAG 连接:

    -打开目标配置(客户屏幕截图中显示的 ccxml 文件)

    -单击目标配置文件中显示的"Test Connection"按钮。

    如果测试结果失败、则目标配置文件不正确(例如、错误的仿真器选择、错误的 JTAG 模式等)或断开到 MCU 的 JTAG 链路。

    客户可以查看以下应用手册以了解调试提示:

    https://www.ti.com/lit/an/spracf0/spracf0.pdf

    第4.2节(JTAG 调试流程)、第9步是我建议他/她启动的地方。