This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:到 CM4 UART 的中断条件

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1044472/tms320f28384s-break-condition-to-cm4-uart

器件型号:TMS320F28384S

您好、查姆斯、

根据 TRM、当发生中断检测时、SCI 必须通过切换软件复位或通过系统复位进行复位、以便 SCI 模块能够接收更多字符。

如果 CM4 UART 面临中断条件、我们应该怎么做、然后 UART 模块可以继续接收字符?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我们的 CM UART 专家现已不在办公室。 请在明天之前回复。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    CM-UART 应在接收到下一个有效起始位时恢复。