This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:UART 在加电时无法正常工作。

Guru**** 2958020 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1041576/tms320f2812-uart-not-functional-on-power-up

器件型号:TMS320F2812

你(们)好

代表客户发布(无法在 E2E 中发布、因为系统错误)

"我们有一个 TMS320F2812应用、它在独立运行时表现出 UART 问题。 上电后、活动指示灯 LED 闪烁、表示软件正在执行、计时器中断正在正常发生。 在大约30%的上电事件中、UART 不工作、DSP 不响应串行通信。 在不进行下电上电的情况下将 RESET 引脚置为有效会使 UART 恢复运行。 导致此问题的原因是什么?我们如何解决此问题? "

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    此应用使用的时钟源是什么?  是否可以测量波特率并检查它与预期的波特率相比有多精确? 此外、发生这种情况时是否设置了任何错误标志?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIT8924BM-83-18E-30.000000X

    当器件最初上电时、会出现此问题。  如果它开始运行、它将在此后全天运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    以下问题的答案仍然会有所帮助:  是否可以测量波特率并检查其与预期的波特率相比有多精确? 此外、发生这种情况时是否设置了任何错误标志(SCIRXST 寄存器)?

    [引用 userid="451819" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1041576/tms320f2812-uart-not-functional-on-power-up "]在不执行下电上电操作的情况下将 RESET 引脚置为有效会使 UART 恢复运行

    如果您执行软件复位 ( SCICTL1寄存器的 SWRESET 位)、它是否起作用?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以关闭此案例。  我们找到了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    如果您不介意分享、问题和解决方案是什么? 它可以在将来帮助他人。

    此致、

    Marlyn