你(们)好
代表客户发布(无法在 E2E 中发布、因为系统错误)
"我们有一个 TMS320F2812应用、它在独立运行时表现出 UART 问题。 上电后、活动指示灯 LED 闪烁、表示软件正在执行、计时器中断正在正常发生。 在大约30%的上电事件中、UART 不工作、DSP 不响应串行通信。 在不进行下电上电的情况下将 RESET 引脚置为有效会使 UART 恢复运行。 导致此问题的原因是什么?我们如何解决此问题? "
提前感谢您。
此致、
梅纳德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
代表客户发布(无法在 E2E 中发布、因为系统错误)
"我们有一个 TMS320F2812应用、它在独立运行时表现出 UART 问题。 上电后、活动指示灯 LED 闪烁、表示软件正在执行、计时器中断正在正常发生。 在大约30%的上电事件中、UART 不工作、DSP 不响应串行通信。 在不进行下电上电的情况下将 RESET 引脚置为有效会使 UART 恢复运行。 导致此问题的原因是什么?我们如何解决此问题? "
提前感谢您。
此致、
梅纳德
谢谢 John、
以下问题的答案仍然会有所帮助: 是否可以测量波特率并检查其与预期的波特率相比有多精确? 此外、发生这种情况时是否设置了任何错误标志(SCIRXST 寄存器)?
[引用 userid="451819" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1041576/tms320f2812-uart-not-functional-on-power-up "]在不执行下电上电操作的情况下将 RESET 引脚置为有效会使 UART 恢复运行如果您执行软件复位 ( SCICTL1寄存器的 SWRESET 位)、它是否起作用?
此致、
Marlyn