This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:我们能否将 MCU/C2000与4通道 UART +TL16C554APNR 配合使用来实现8通道 UART 的功能?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1134990/tms320f28384d-could-we-using-an-mcu-c2000-with-a-4-channel-uart-tl16c554apnr-to-realize-the-function-of-8-channel-uart

器件型号:TMS320F28384D

您好、香榭丽舍

我正在向我的客户提出要求。 提前感谢您的帮助!

我们是否可以 将 MCU/C2000与4通道 UART +TL16C554APNR 配合使用以实现8通道 UART 的功能、如下图所示? BTW、客户需要支持串行端口协议/UART 转换为 TCP 协议(100M/1000M)。 那么、C2000是否有 相关的应用案例? 或者 是否有合适的解决方案? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      

    感谢您的提问。

    我不熟悉您提到的这种用例或 TL16C554APNR 器件。

    对于 F2838x、只有4个 SCI (支持 UART)模块和1个 CM-UART (也支持 UART 的模块)。 这意味着器件上总共只有5个可用的 UART 通信外设。 对于8通道 UART、如果这需要8个独立的通道、则理论上无法支持这一功能。

      

    此致、

    Vince