主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
问题:使用 CLB 功能输入单个 PWM 信号、输出两个正交 PWM 信号、且输出正交信号频率可调。
客户想知道是否可以实现上述功能、如果可以、如何实现?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
问题:使用 CLB 功能输入单个 PWM 信号、输出两个正交 PWM 信号、且输出正交信号频率可调。
客户想知道是否可以实现上述功能、如果可以、如何实现?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
您好、Cherry、
可通过使用计数器并设置匹配值来实现延迟、以便在 ePWM 切换时、计数器计数到匹配值并在达到匹配值时切换正交输出。 您可以使用 FSM 来保持正交正交输出的正确输出(高电平或低电平)。 为了使此实现成为动态的、您很可能需要使用 eCAP 来获得必要的波形细节、例如频率和周期、并定期将该数据馈送到计数器模块的匹配参数中。 我相信很快就会推出一个 CLB 示例、展示 CLB 模拟此捕获功能。 我希望这会有所帮助、提供所需功能的图也会有所帮助
此致、
Peter