This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:使用 CLB 函数生成正交信号

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1135353/tms320f280039c-using-clb-function-to-generate-a-quadrature-signal

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

问题:使用 CLB 功能输入单个 PWM 信号、输出两个正交 PWM 信号、且输出正交信号频率可调。

客户想知道是否可以实现上述功能、如果可以、如何实现?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您是否希望输出信号与输入信号的频率相匹配? 如果是、我认为这可以通过 CLB 实现。 您可以使用计数器块和 FSM 块的某种组合来增加输入信号的延迟、并通过 CLB 输出 XBAR 将该信号输出到 GPIO。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的支持。

    是的、客户希望使用 CLB 来实现伺服驱动器的分频输出。 参考了 CLB 的 C2000Ware_4_01_00_00例程、但不确定如何处理延迟。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    可通过使用计数器并设置匹配值来实现延迟、以便在 ePWM 切换时、计数器计数到匹配值并在达到匹配值时切换正交输出。 您可以使用 FSM 来保持正交正交输出的正确输出(高电平或低电平)。 为了使此实现成为动态的、您很可能需要使用 eCAP 来获得必要的波形细节、例如频率和周期、并定期将该数据馈送到计数器模块的匹配参数中。 我相信很快就会推出一个 CLB 示例、展示 CLB 模拟此捕获功能。 我希望这会有所帮助、提供所需功能的图也会有所帮助

    此致、

    Peter