This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TI 示例中的 SVPWM 问题

Guru**** 2755465 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1135155/tms320f280049c-question-of-svpwm-in-the-ti-example

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DC2000WARE

各位专家:

当尝试使用 TI 示例完成我的实验时、我发现它有点令人困惑、如下所示:

TI 的示例路径如下:C:\ti\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00\solutions\tmdxiddk379d\f28004x

调试 SVPWM 时、我看到2级中用于计算 PWM 占空比的函数如下所示:

计算 PWM 占空比的 LEVEL3如下所示:

我使用该仪器来测试波形、如下所示:

通常、应有6种由 SVPWM 调制的上桥和下桥接器开关模式、但上述功能只能产生3种开关模式。 我不知道我是否理解正确。 如果是、TI 为什么使 SVPWM 仅具有三种开-关模式?

此致

Johnson Alanl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我们有关这方面的专家今天不在办公室,请预计会推迟答复

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Peter:

    期待您的回复!

    此致

    Johnson Alanl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    SDK 使用 GDSVM、其中在不产生电感电流时 PWM 占空比为50%。 ePWM 输出是互补的、请注意、反相状态恰好在您的3个红框之后出现。 对于 x49 SDK 构建、您上面提供的链接似乎不正确。 选择具有 tms28004x 示例的 x379d 双核 MCU 可能不是最佳选择。

    也可以导入 CCS 为 LaunchXL-49C LaunchPad 设计的 SDK 项目、该项目安装了用于 DRV8320RS 的 Booster 接头或解决方案路径中列出的其他直流逆变器、您稍后可能会考虑进行进一步实验。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两个级别都使用 SVPWM、只需使用不同的编码模式即可减少3~8级中的执行时间。 如上图所示、UH 和 UL 看起来是混合的。