This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:如何确定逆变器板是否出现故障?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1017741/tmdshvmtrpfckit-how-can-i-determine-if-the-inverter-board-is-faulty

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

控制卡:Piccolo F28069M ISO

逆变器板:TMDSHVMTRPFCKIT

软件: Motorware

在 Motorware 程序中识别电机时、控制卡的红色 LED (LD3、LD4)亮起、电机所需的输出(电压、电流)不会熄灭

红色 LED 的含义如下。
LD3:由 GPIO-31控制
LD4:由 GPIO-34控制

我们正在考虑逆变器板本身发生故障的可能性。

在上一个实验中、我们意外地短接了控制卡。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005124/tms320f28069m-tms320f28069m?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A487403#

为了继续实验、我购买了相同的控制卡并尝试使用 Motorware、但电机未被识别。

如何检查逆变器板是否有故障?

红色 LED (LD3、LD4)的含义是什么
此外、我想知道在 Motorware 中识别电机时缺少输出是否意味着逆变器板出现故障。

在前面的实验中、我们使用相同的实验设置成功驱动了一个同步电机。
但现在电机未被识别和驱动。

已确认硬件设置和软件设置与之前成功的实验相同。

我们认为逆变器板很可能会损坏。 但我需要确保它确实是真实的。

我真诚地征求您的意见。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 CCS 来运行相关实验(lab01、lab01b、lab01c)、而不是直接使用 instaspin GUI。

     安装 motorWare 后、您可以在下面的文件夹中找到实验指南、并按照指南来完成这三个实验。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

    1、首先运行 lab01、在不增加高直流总线电压的情况下检查 PWM 输出、仅连接控制器和逆变器驱动器的+15V 直流电源。

    2.在直流总线上添加低电压、不要连接电机来运行 lab01b、以检查电机连接器上是否有电压输出。

    3.然后按照指南运行 lab01b 和 lab01c。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想检查一下您是否有任何更新,我已经听不到您两周了,所以我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。