主题中讨论的其他器件: MOTORWARE
控制卡:Piccolo F28069M ISO
逆变器板:TMDSHVMTRPFCKIT
软件: Motorware
在 Motorware 程序中识别电机时、控制卡的红色 LED (LD3、LD4)亮起、电机所需的输出(电压、电流)不会熄灭。
红色 LED 的含义如下。
LD3:由 GPIO-31控制
LD4:由 GPIO-34控制
我们正在考虑逆变器板本身发生故障的可能性。
在上一个实验中、我们意外地短接了控制卡。
为了继续实验、我购买了相同的控制卡并尝试使用 Motorware、但电机未被识别。
如何检查逆变器板是否有故障?
红色 LED (LD3、LD4)的含义是什么
此外、我想知道在 Motorware 中识别电机时缺少输出是否意味着逆变器板出现故障。
在前面的实验中、我们使用相同的实验设置成功驱动了一个同步电机。
但现在电机未被识别和驱动。
已确认硬件设置和软件设置与之前成功的实验相同。
我们认为逆变器板很可能会损坏。 但我需要确保它确实是真实的。
我真诚地征求您的意见。
谢谢你。