This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280040C-Q1:引脚35 GPIO 控制问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1021322/tms320f280040c-q1-pin35-gpio-control-issue

器件型号:TMS320F280040C-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5160

您好!

客户使用35引脚 GPIO 来控制 CAN 上的 STB。

当 MCU STB 信号输出为低电平时、STB 信号保持低电平、LM5160关闭。

但是、200us 后、STB 信号变为高电平、导致 LM5160导通。

e2e.ti.com/.../LM5160-test.pptx

经过进一步验证、XRSn 引脚变为低电平、STB 变为高电平。

是否有任何方法将 STB 保持在低电平?

1.黄色-  NSTB (35引脚)

2.绿色-  LDO 输入电压4.5V

紫色-  MCU VCC3.3V

4.蓝色-  MCU XRSn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位时、GPIO 引脚为三态、因此您会看到这种行为。 如果您需要在复位期间将引脚驱动为低电平、则需要在电路板上具有下拉电阻。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek

    感谢您的支持。

    客户向 STB GPIO 信号添加了10千欧的下拉电阻。

    但是、STB GPIO 具有高输出设置、但由于下拉电阻、它不是 GPIO 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10k 是弱拉电阻、因此我很惊讶有源驱动器无法克服它。 在这种情况下、您可以尝试  进一步增大电阻值。

    此致、

    Vivek Singh