各位专家、您好!
在-40°C 的低温测试期间、控制板的 CAP 端口能够正常捕获脉冲、但 CAP 模块计时器偶尔不正确、导致计算参数不正确。 室温下不会出现问题。 这不是一个孤立的现象、但所有芯片都有。 发生故障时、其他模块和系统时钟均正确。
他们将输入波形与计算波形与来自 CAP 端口的另一个 IO 输出进行了比较、并发现捕获的波形正确且计算结果不正确。 这是通过将电容中断中另一个 IO 的状态反相来完成的、并且输入和输出波形低于(黄色是输入波形、绿色是另一个 IO 端口的输出波形):

黄色是捕获计算的波形、正常为低电平、高电平是故障状态(计算出的参数超限、有限振幅)、红色是输出 IO 波形、 一次切换表示一个电容中断 、同时计算一次:

请在这个问题上提供帮助、非常感谢!