This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:无法连接 LAUNCHXL-F280049C

Guru**** 2528100 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018175/launchxl-f280049c-launchxl-f280049c-unable-to-connect

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

您好!

你好。 我有一位客户正在与 LAUNCHXL-F280049C 合作。 请参阅以下客户查询以供参考。 非常感谢。

问题在于硬件损坏或不兼容或与固件相关的问题。 很难分辨、因为我没有另一台64位的计算机来尝试另一个 USB 端口。

我已经将所有内容更新为最后一个版本(CCS、驱动程序、固件)、并且器件连接、但在一段时间后、它断开连接、表示 Windows 器件管理器中存在器件问题(如图所示)。

客户在错误2131之前遇到、但在我从 E2E 论坛发送以下链接后修复。

e2e.ti.com/.../launchxl-f280049c-xds110-debbuger-error-error--2131-0x0

然后遇到错误-260、但在我再次从 E2E 论坛发送以下链接后再次修复。

e2e.ti.com/.../ccs-launchxl-f280049c-xds110-connection-test-passed-while-giving-error--260-when-debug-ccs-version-related

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/884343/ccs-launchxl-f280049c-error-connecting-to-target-error---260-0x0?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LAUNCHXL-F280049C%25252525252520error%25252525252520260#

然后遇到未识别 USB (请参阅上图)。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    它以前工作过、现在停止工作、或者该板从未工作过?

    CCS 版本是什么?  

    他们可以尝试更新 Windows FTDI 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    你好。 请参阅下面我们客户对您的问题的回答。 非常感谢。

    下午好。

    CCS 版本:10.4.0.00006。

    XDS110驱动程序为2020年2月10日起的2.0.0.2版。 制造商德州仪器公司。 器件:XDS110类应用/用户 UART (COM 5)。 XDS110类辅助数据端口(COM 6)。 XDS110类数据端口。 XDS110类调试探针。

    此外、主板上的 USB 器件包括:
    设备:英特尔RegisteredUSB 3.0可扩展主机控制器-1.0 (Microsoft)。 驱动程序版本10.0.19041.1081、自2021年6月7日起。 驱动程序提供商:Microsoft。

    设备:USB 复合设备。 从2006年6月21日起,驱动程序版本为10.0.19041.488。 驱动程序提供商:Microsoft。 我有两个端口、因此有两个端口。

    设备:USB Root Hub (USB 3.0)。 驱动程序版本从2021年4月22日起为10.0.19041.964。 驱动程序提供商:Microsoft。

    我下载并安装了在 www.ftdichip.com/drivers (VCP/D2XX 和 D3xx)中找到的两个 FTDI 驱动程序、但安装的器件未发生任何变化。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    您能否检查目标配置并确保它们使用 cJTAG 2引脚高级模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    是的、cJTAG 2引脚。  同样、问题不再是连接。 问题在于、它作为 Windows 的未知设备不断死亡。 这种情况独立于 CCS 及其配置。 这就是为什么我说... 或者电路板上的 USB 接口损坏(例如、坏 IC)、或者固件开发不完善、或者我的 USB 集线器与电路板上的 USB 接口不兼容。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    如果客户有 USB 电缆、您能让他们尝试另一种吗? 此外、launchpad 上是否有明显松动或损坏的 USB 连接器?

    他们是否尝试过将 USB 直接连接到 PC 而不是通过 USB 集线器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    你好。 请参阅以下客户对您建议的回应。 非常感谢。

    电路板中没有可见的折断引脚或轨迹。 已更换 USB 电缆3次。 我不使用外部 USB 集线器、只使用来自计算机的直接端口(集线器位于主板内部)。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如果您尝试了3根不同的电缆、但仍然发现问题、我认为这不是原因。 您的 PC 上是否有其他 USB 端口可供尝试? 您是否有任何其他 LaunchPad / EVM 连接到有问题的 USB 端口、以查看它们是否存在类似的问题(如果您没有其他 PC 可以尝试)?

    您还可以尝试对 XDS110进行重新编程。 文件位于 CCS 安装目录中、如下所示。 有关说明、请参阅"XDS110SupportReadMe.pdf"、如果您需要帮助、请告知我们。

    C:\ti\ccs1020\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

    如果您能够确认这不是 PC USB 端口的问题、并且对 XDS110进行重新编程、我建议您申请一个新的 LaunchPad、因为这个 LaunchPad 可能有缺陷。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    XDS110已成功重新编程多次、但问题仍然存在。 如前所述、我没有其他64位计算机来测试器件、但我的 USB 端口完全正常。 我想知道如何在这个 Launchpad 损坏时申请新的 Launchpad。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    如果在下面的返回链接中申请新的电路板看起来确实很糟糕:

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html