我有 使用28335控制卡和外部 XDS200仿真器的外设学习套件。 原理图显示板载 USB 在名为 M1的 USB 部分上具有 FT2232D IC 的两个输出端口、一个用于板载 XDS100仿真器功能、我不会使用该功能、 另一个似乎是连接到28335上的 SCI 串行通信接口(GPIO 引脚28和29)。 出厂时、外设学习板(J4)的 Rx 侧有一根开路跳线、可阻止从 FT2232D IC 的 CH:B 接收到的任何 Rx 进入28335。 如果我短接该跳线、是否需要进行任何其他更改来保持 FT2232D CH:板载仿真器使用的信号不会干扰从28335通过 USB 到 PC 的串行通信?
此外、在哪里可以找到有关如何将 FT2232D 芯片从使用 CH:A 切换到使用 CH:B 的更多信息、或者它们是否同时激活? 也许在这个 TMDSPREX28335电路板上有一些附加文档(使用28335控制卡)能够更详细地了解串行通信是如何完成的、其中包括 板载 XDS100仿真器的详细信息?