This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSPREX28335:将外设学习套件与外部 XDS200 EMU 配合使用时、能否使用板载 USB 将通信到 PC 而不会产生板载 EMU 干扰?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1020451/tmdsprex28335-using-peripheral-explorer-kit-with-an-external-xds200-emu-can-i-use-the-on-board-usb-for-comms-to-a-pc-without-the-on-board-emu-interfering

器件型号:TMDSPREX28335

我有 使用28335控制卡和外部 XDS200仿真器的外设学习套件。 原理图显示板载 USB 在名为 M1的 USB 部分上具有 FT2232D IC 的两个输出端口、一个用于板载 XDS100仿真器功能、我不会使用该功能、 另一个似乎是连接到28335上的 SCI 串行通信接口(GPIO 引脚28和29)。 出厂时、外设学习板(J4)的 Rx 侧有一根开路跳线、可阻止从 FT2232D IC 的 CH:B 接收到的任何 Rx 进入28335。 如果我短接该跳线、是否需要进行任何其他更改来保持 FT2232D CH:板载仿真器使用的信号不会干扰从28335通过 USB 到 PC 的串行通信?

此外、在哪里可以找到有关如何将 FT2232D 芯片从使用 CH:A 切换到使用 CH:B 的更多信息、或者它们是否同时激活? 也许在这个 TMDSPREX28335电路板上有一些附加文档(使用28335控制卡)能够更详细地了解串行通信是如何完成的、其中包括 板载 XDS100仿真器的详细信息?