您好!
我尝试通过 SPI 从 AD2S1205旋转变压器接收数据到数字转换器。 我将使用适用于 Simulink 的 C2000支持包。 在这里、我尝试了 SPI 接收块、但失败了。 如果我设置 SPI 外设、则引脚上不会输出时钟。 n´t CS 引脚将变为低电平。 我还尝试了与 MATLAB 不同的 SPI 示例、但它们在我的电路板上无法正常工作。 该电路板是 launchxl-f28379d、我使用的是 SPI A 通道。 我是否需要在 CODE/Simulink 模型中初始化 SPI? 或者是否有其他一些提示和技巧可以让它运行?
谢谢你。
图片中是 AD2S1205的时序图