This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F28375S-PZP CANCLK 频率

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018745/tms320f28375s-tms320f28375s-pzp-canclk-frequency

器件型号:TMS320F28375S

您好!

TMS320F28375S 技术参考手册中提到、使用8MHz 的最小 CANCLK 频率可获得1Mbps 的工作位速率。 我想知道、对于1Mbps 的相同位速率、使用更高的 CANCLK 频率(大约200MHz)可能存在一些限制。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问! 通常、较高的时钟频率将在高端提供更精细的位时序选择 在低端上、当您使用200MHz 的 CAN 位时钟时、最小可能的波特率为7.8125kbps。

    根据系统设置、您可能需要对实际的位时序参数进行位调节。 以下是 CAN 位计时计算器文档的链接:

    编辑:在此处添加了链接: https://www.ti.com/lit/sprac35

    在该文档中、有一个指向 Excel 电子表格的链接、可供您输入特定的系统参数、如 CAN 时钟频率、位速率、总线长度、传播延迟等(也可在此处找到 :http://www.ti.com/lit/zip/sprac35)。这将向您展示哪些位时序参数对于用例是可能的/推荐的/最佳的。

    它包含很多信息、但我认为在确定您提到的系统限制时很有用。 如果您有疑问、请告诉我!

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vince Toledo、

    感谢您的回复。 我发现它很有用。

    正如您所说的、我在 Excel 中观察到、在 CAN 时钟频率高于低时钟频率时、可能会有更多的具有0%误差的位时序参数。

    我很好奇、在使用如此高的 CAN 时钟时、是否会有任何更高功耗的限制。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreni、

    很高兴能提供帮助! 对于功耗、它可能会随着 CAN 时钟的升高而增加、但遗憾的是、我们没有专门针对 CANCLK 提供此信息。 在器 件数据表(位于此处:">www.ti.com/.../SPRS881)中、有一个名为"200MHz SYSCLK 下的器件电流消耗"的表、可作为估算通信影响的良好起点(因为正在使用 CANA 和 B 以及其他一些器件)。

    编辑:更正了数据表链接

    此致、

    Vince