您好!
TMS320F28375S 技术参考手册中提到、使用8MHz 的最小 CANCLK 频率可获得1Mbps 的工作位速率。 我想知道、对于1Mbps 的相同位速率、使用更高的 CANCLK 频率(大约200MHz)可能存在一些限制。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TMS320F28375S 技术参考手册中提到、使用8MHz 的最小 CANCLK 频率可获得1Mbps 的工作位速率。 我想知道、对于1Mbps 的相同位速率、使用更高的 CANCLK 频率(大约200MHz)可能存在一些限制。
谢谢
您好!
感谢您的提问! 通常、较高的时钟频率将在高端提供更精细的位时序选择 在低端上、当您使用200MHz 的 CAN 位时钟时、最小可能的波特率为7.8125kbps。
根据系统设置、您可能需要对实际的位时序参数进行位调节。 以下是 CAN 位计时计算器文档的链接:
编辑:在此处添加了链接: https://www.ti.com/lit/sprac35
在该文档中、有一个指向 Excel 电子表格的链接、可供您输入特定的系统参数、如 CAN 时钟频率、位速率、总线长度、传播延迟等(也可在此处找到 :http://www.ti.com/lit/zip/sprac35)。这将向您展示哪些位时序参数对于用例是可能的/推荐的/最佳的。
它包含很多信息、但我认为在确定您提到的系统限制时很有用。 如果您有疑问、请告诉我!
此致、
Vince