This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:F28004X&amp 上 EXTSYNCIN 的宽度要求;2X

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018896/tms320f280049-width-requirement-of-extsyncin-on-f28004x-2x

器件型号:TMS320F280049

大家好、

客户正在尝试使用 PWM 外部同步功能。 主控制器仅支持"电压电平"同步输出、这意味着 SYNC UP 信号是50%占空比 PWM。

但是对于 C2000、  EXTSYNCIN 应该是脉冲、而不是电压电平。 EXTSYNCIN 是否可以是 占空比为50%的 PWM 信号、且周期为~10us?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要脉冲不是太短、您就可以连接任何信号。 10美元的周期和5美元的高时间应该是好的!